Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A, BQ51020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24032A 主题中讨论的其他器件: BQ51020
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用自己的产品测试了 BQ24032A。 并发现问题。
您能否先回顾一下原理图?

实际上他们有2个交流引脚的输入源-直流5V/2A 适配器和无线 RX 充电模块(BQ51020)
直流适配器没有问题。
但是、有时使用 BQ51020时交流电压会降至4.2V、尤其是即使已完成充电、交流电压仍然存在。
出于某种原因、我们怀疑在交流输入上检测到了电池电压。 请确认这是可能的情况。
此致、
蔡斯