This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:请求检查是否可以实现规格(3kW)

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266417/ucc28951-request-to-check-if-specification-is-possible-3kw

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: PMP6712

您好

我的客户正在计划按照以下规格进行设计。

-spec-

输入:直流40V~80V

输出:330V 9A (3kW)

他们正在考虑相移全桥(UCC28951)、因此请检查是否可能。

或者、如果有更好的方法、请告诉我并告诉我 IC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的查询。

    是的、 通过为此升压应用选择正确的变压器匝数比、应该可以将 UCC28951用于该应用。 2:1的40-80V 输入电压也适用于此应用。 我们最接近的设计是 PMP6712、您可以从中选择匝数比。

    此致、