This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:ENABLE 引脚电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266957/tps546d24a-enable-pin-voltage

器件型号:TPS546D24A

您好!

可为使能引脚提供的建议最大和最小电压是多少(非绝对最大值)?

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    由于绝对最大值为5.5V、EN/UVLO 上升阈值为1.1V、因此我建议 EN 引脚电压的值介于1.1V 至5V 之间。

    谢谢。

    约瑟夫