This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:效率曲线图

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265000/tps552892-q1-efficiency-plots

器件型号:TPS552892-Q1

大家好、  

我的客户想知道效率图@ fSW = 2MHz、我们只有图@ fSW = 400kHz。(图6-1~图6-6)  

此致!
泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    我可以知道客户及其应用是什么吗?

    输入电压范围、输出范围和最大输出电流是多少?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    VIN=5V~35V、VOUT = 12V、IOUT=1.5A 最大值

    此外、客户发现测试原型板时、结温远高于预期。 可能是什么原因?

    此致!
    泽明

    负载
    输入电压 0.1A 0.5A 1.0a 1.5A
    结温 5V 37.2℃ 49.6℃ 82.1℃ 143.℃
    18伏 56.6℃ 58.8℃ 63.1℃ 70.℃
    35伏 71.8℃ 86.1℃ 95.2℃ 106.7℃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    在输入电压为5V、输出电压为12V、Iout=1.5A 时、效率约为87.9%。

    在输入电压为18V、输出电压为12V、Iout=1.5A 时、效率约为92.3%。

    36V 输入电压、12V 输出电压、Iout=1.5A 时的效率约为85.8%。

    您是否已了解此项目的原理图和布局? PCB 是2层还是4层?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的回答。 您能否提供效率曲线?

    我要求提供原理图和布局。

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    感谢您的反馈、让我们继续通过电子邮件进行讨论。

    BRS、

    布莱斯