请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 您好!
1.默认的 VDD5输出电压是多少?
2.要启用 IC,VDD5的输出电压应该是多少?
注意:未使用 PMBus
此致、
纳希克特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.默认的 VDD5输出电压是多少?
2.要启用 IC,VDD5的输出电压应该是多少?
注意:未使用 PMBus
此致、
纳希克特
和您其他的 TPS546D24A 问题一样、我分配给 TPS546D24A 首席应用工程师 Joseph Conrad。
Unknown 说:1. 默认的 VDD5输出电压是多少?
VDD5的默认编程调节电平为4.7V。 这可以在数据表第9页的电气规格表"VDD5稳压器"标题下找到。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546d24a.pdf#page=9
Unknown 说:2. 要启用 IC、VDD5输出电压应该是多少?
电气规格表中也包含这一信息、但有几个级别:
为了启用引脚编程检测、VDD5 > 2.62V (典型值)
引脚编程和上电复位完成后、这也将启用 PMBus 通信。
为了启用开关、VDD5 > 4.05V (最大值)
借助285mV 的最大 AVIN 至 VDD5压降、如果 VDD5不由外部供电、这将确保在 AVIN = 4.5V 以下启动。