This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:TPS7A92

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332101/tps7a92-tps7a92

器件型号:TPS7A92

您好、以下电路对于1.8V 和1V 的输出电压是否分别正确? 如果我遗漏了其他信息、请告诉我。  

输出电压:1.8V  

输出电压:1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出原理图问题。

    我已经查看了以下原理图、并确定这些原理图总体而言看起来不错。 (引脚排列正确、FB 电阻器提供正确的输出电压、PG 电阻器的值符合规格等)

    我只有一些关于原理图的问题和建议:

    输出电压1.8V 原理图:

    1) 1)我们建议在输入端添加一个10uF 的电阻器。

    2) 2)确保在布局期间、输入和输出电容器尽可能靠近器件。 请参阅 TPS7A92数据表第23页的布局示例:

    TPS7A92 2A 高精度低噪声 LDO 稳压器数据表(修订版 B)(TI.com)

    3) 3)我们建议将 PG 电阻器直接连接到输出、以密切监控输出。

    4) 4)对于 EN 引脚、您的器件是否需要独立导通? 如果不是、我们建议将 EN 引脚直接连接到 IN:

    "如果不需要独立导通、建议将 EN 直接连接到 IN。"

    输出电压1.0V 原理图:

    1) 1)我们建议在输入端添加一个10uF 的电阻器。

    2) 2)确保在布局期间、输入和输出电容器尽可能靠近器件。 请参阅 TPS7A92数据表第23页的布局示例:

    TPS7A92 2A 高精度低噪声 LDO 稳压器数据表(修订版 B)(TI.com)

    3) 3)我们建议将 PG 电阻器直接连接到输出、以密切监控输出。

    4) 4)对于 EN 引脚、您的器件是否需要独立导通? 如果不是、我们建议将 EN 引脚直接连接到 IN:

    "如果不需要独立导通、建议将 EN 直接连接到 IN。"

    或者、如果不使用使能功能、我们建议将 EN 连接到 IN:

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

    感谢您的回复。 请查看下面嵌入的答复。


    1) 1)我们建议在输入端添加一个10uF 的电阻器。

    [ VD ]、我们确实有一个10 uF 的输入。 与上述图片无关。

    2) 2)确保在布局期间、输入和输出电容器尽可能靠近器件。 请参阅 TPS7A92数据表第23页的布局示例:

    TPS7A92 2A 高精度低噪声 LDO 稳压器数据表(修订版 B)(TI.com)

    [ VD ]当然可以。 我们将遵循布局指南。

    3) 3)我们建议将 PG 电阻器直接连接到输出、以密切监控输出。

    [ VD ]这是否会影响性能? 我们计划使用上拉至外部电压。

    4) 4)对于 EN 引脚、您的器件是否需要独立导通? 如果不是、我们建议将 EN 引脚直接连接到 IN:

    [ VD ]它是一个独立的启动功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    3) 3) PG 引脚用于监控输出。  

    PG 引脚可连接到 GND、如果不使用该引脚、则可保持悬空。  

    连接到外部电压源不应影响器件的性能。