This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481:LM7481 MOSFET 栅极信号

Guru**** 1829020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267055/lm7481-lm7481-mosfet-gate-signals

器件型号:LM7481

大家好! 我正在尝试使用  LM74810MDRRR 设计一个 Oring 电路。 我的输入电压为28V、我想从 LM7481的输出供电、这是一个直流/直流转换器、满载约为10A。

尽管我使用了数据表中推荐的设计、但 LM7481的 MOSFET 栅极信号不符合我的预期。 您能帮助我了解一下为什么我无法获得与数据表相同的结果吗?  

另外、我还要添加我使用过的示例电路和产品的链接。

https://www.ti.com/product/LM7481/part-details/LM74810MDRRR

提前感谢大家。