This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:SLVC668—TPS26600设计计算器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265478/tps2660-slvc668-tps26600-design-calculator

器件型号:TPS2660

大家好、

TPS2660x 数据表显示 Vin 可以支持 4.2V 至60V 工作电压

但当我使用 TPS26600设计计算器时、它说输入电压应保持在4.2V 至55V 范围内。

我是否可以使用55V 至60V 的范围?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    是的、您可以在器件上使用55V 到60V。 我认为计算器在设计时考虑了与建议的最大电压保持一定的裕量。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    那么计算器不会被更改?  

    因为我要使用57V 作为我的 Vin (max)

    谢谢

    Br、

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    我编辑了它。 请立即尝试。

    e2e.ti.com/.../TPS26600-_2D00_-Design-Calculator-Rev1p1.xlsx

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的支持!

    Br、

    罗杰