This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:适用于600V 至1000V 偏置电压的应用

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266286/ucc28701-application-for-600v-to-1000v-bias

器件型号:UCC28701
主题中讨论的其他器件:UCC28730、UCC28700

您好:

我们需要得到一个隔离 转换器、用于典型15W 输出、典型值为22V 直流、输入电压可能为600V 至1000V、典型值为800V

我们可以使用1200V 设备。 可以将什么控制器与 PSR 配合使用?

它可以在 WebBench 或 TINATI 中建模吗?

蒂恩克斯

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    感谢您查询 PSR 反激式器件。

    是的、UCC287xx 系列器件可用于此应用。 UCC2870x 器件没有集成 HV 启动功能。 因此,如果有待机功耗规格,您可能必须使用 UCC2871x 系列或 UCC28730等器件进行 HV JFET 集成启动。

    我能够找到一个使用符合您规格的 UCC28700器件的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP10415

    我唯一担心的是1200V 开关在1000V 输入电压条件下会太近。 即使匝数比不理想(您将通过选择接近100V 的继电器电压来限制占空比并影响效率)并且采用精心设计的变压器、开关上最多也只有15%的裕度。 我们确实有几个输入为1000V、但最终使用1700V SiC 的参考设计。

     您可以在此处看到结果:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucn1c/sluucn1c.pdf?ts = 1693635444913&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们确实有适用于该 IC 的 TINA 仿真模型:

    https://www.ti.com/product/UCC28700#design-tools-simulation

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish 您好:

    感谢您提供的信息。

    使用 UCC2870x 控制器的"2级"反激式设计 尚未采用、ST 微也以其为例、您认为这是什么?

    则开关额定值达到输入最大值的一半。

    其他人已将其声明为等于最大值、但二极管钳位到输入或返回时不正确。 在关断状态下、在此拓扑中、二极管与 Vin-GND 串联。

    如果我能得到您的电子邮件地址、我会向您发送查看您评论的方法的电子邮件。

    尽管我们的方法在许多方面都是"独特的",但这种方法已经得到充分记录。

    我们的意图是从它的产品,而不是仅仅是一个好奇心。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    谢谢你的答复。

    我假设采用双开关反激式。 请更正我的错误。 我认为这种拓扑的唯一缺点是高侧驱动器要求并将占空比限制为0.5 (但后者不应成为问题)。

    有一个 TI 文档、该文档也可能对您有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/snva716/snva716.pdf?ts = 1693897034954&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请将文档通过电子邮件发送至 harish.ramakrishnan@ti.com

    我们一定可以看一看并发表意见。 让设计尽善尽美。

    此致、

    哈里什