This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563211:在 VIN 无功率时启用偏置

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265899/tps563211-enable-biased-when-vin-no-power

器件型号:TPS563211

您好、支持团队、

客户查询 TPS563211的使用情况。 由于其上电顺序、使能在 VIN 上电之前偏置。 即使 VIN 为0V、TPS563211是否可以接受使能偏置? 数据表看起来很好、但是请允许我仔细检查一下。 问题是、在设置中 ESD 保护是否存在开启风险。

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    Jerry 会检查您的问题并很快回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miranda San、Jerry San、

    感谢您的答复。 请告诉我您的反馈。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    我进行了基准测试、发现器件可以正常启动、没有任何风险。

    BRS

    资旭