主题中讨论的其他器件:BQ76930、
您好!
我们有一个 BMS、bq76930 AWE 和一个 bq78350R2监测计。 此外、我们还有一个 MCU、用于控制其他功能、并在某些情况下与 AFE 进行交互。
我们需要通过 MCU 使用 bq76930的 ALERT 引脚立即禁用/启用 CHG 和 DSG FET、而且我们不希望监测计检测到这是故障情况并触发任何 PF。
您能否指导我们如何正确设置以写入 bq78350R2 DF?
Settings:Enabled Protections B:[AFE_OVRD]必须设置为1或=0?
Settings:Enabled PF B:[AFE_OVRD]必须设置为1或=0?
此外、当使用 ALERT 引脚时、将 Protections:AFE External Override:Delay 和 Recovery 设置为0以立即执行 FET 操作是否正确?
提前感谢
彼得罗