This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:我在前一个项目中使用了 TPS65982 PD 控制器、并寻找适用于140W 应用的类似器件。

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264977/tps65982-i-used-tps65982-pd-controller-in-one-of-my-previous-project-and-looking-for-similar-device-for-140w-application

器件型号:TPS65982

有人可以推荐用于28V@5A=140W EPR 支持的 Type-C PD 控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是拉电流解决方案还是灌电流解决方案? 这是否仅用于充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是仅受电方应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chethan:  

    感谢您联系我们的团队。 我很高兴地说、我们的团队正在开发一个新的 PD3.1解决方案、该解决方案将能够协商整个240W EPR 功率范围、但遗憾的是、该解决方案将在明年推出。  

    您为什么终端设备设计此器件? 您今天是否能够从100W 的解决方案开始、并在此新器件上市后过渡到140W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、终端设备是便携式电信基站、该产品整体功耗>120W、所以100W 解决方案不起作用、 在这种情况下、我们现在将继续使用非 Type-C 电源解决方案、并设计一个附件 Type-C 解决方案、稍后再向客户提供、但这必须在外部使用。