This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:使用 UCC28951对 PSFB 转换器进行初级电流控制

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263170/ucc28951-primary-current-control-of-psfb-converter-using-ucc28951

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: LM5046

大家好、

我正在使用 PSFB 转换器、并希望仅控制变压器的初级 RMS 电流、我想知道 UCC28951/LM5046是否可以用于此类应用。 我不是检测输入电流、而是通过漏电感的交流电流(我不需要调节输出电压)、IC 是否仍然以这种方式工作? 或者我是否也需要采用其他反馈机制?

此致  

阿比纳夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信客户使用这两款器件完成了 CC/CV 设计。  如果这是您想要的、则可以做到这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    我的意思是、如果我不向控制器提供任何电压反馈、而只是提供检测到的电流(经过整流的漏电感电流以及通过缓冲电阻器转换为电压)、那么控制器是否仍能正常工作? 因为我不打算在我的应用中进行次级侧调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以使用 TIDA-01547。  您可以在跟随器 EA 中设置电压放大器-连接以比较器输出。  然后、您将通过向 EA +引脚施加电压来控制 CS 引脚上的电流幅度。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    您是否意味着我使用所获得的电流反馈连接一个外部运算放大器电路(电压跟随器)、并将其连接到 COMP 引脚? 对于 CS 引脚、我是否仅连接电流检测反馈?

    此致
    阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只想控制电流、您可以这样做、或者您可以使用 CC/CV 反馈方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  
    我想这可以与控制器配合使用、我还检查了内部块、它应该能以这种方式工作!

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    此致、