This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:PACK-连接到 PCB 接地? 此外、在更大的系统中使用 CE 引脚来控制 LED?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264244/bq34z100-g1-pack--connection-to-pcb-ground-also-ce-pin-to-control-leds-in-larger-system

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100SN74HC164

在之前的工作中、我们使用了 BQ34Z100-G1电池电量监测计作为大型系统(可由电池或直流电源供电的音频系统、其中电源也可以为电池充电)的一部分。  我将刷新有关此 ASIC 的存储器、但我记住、PACK- Net 将与 PCB 的其余部分(以及 BAT-只会连接到电池组负极端子以及电量监测计的 AGND 和 GND)相同的"接地"是正确的吗?

此外,我还记得电量监测计会在音频系统打开时显示 LED 的全时状态,但当系统关闭时,电量监测计会关闭,尽管如果系统插入墙上插座,电池可以充电。  在数据表中、CE (芯片使能)引脚连接到 REGIN 引脚(并且 REGIN 在进行 I2C 编程后连接到 LED)... 如果我使用音频系统电源控制 CE 引脚(在 CE 引脚的额定电压范围内)、那么在音频系统关闭时"关闭"电量监测计 LED 的最佳方法是不是?  当音频系统关闭时、是否有更好的关闭 LED 的方法?  (我不记得我们在前一份工作中做了什么。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      根据位设置、PACK-或 BAT 都可以连接到器件的 VSS  [GNDSEL] 在  电池包配置寄存器 的更多信息、请参阅 sluubw5a.pdf 的第28页中的详细信息。

      不建议控制 LED 显示屏的 CE、因为 CE 引脚不仅控制 LED、 但控制内部 IC 的整个电源、如果 bq34z100-G1在电池电压不稳定时上电、误差可能会很高、因为这是电池组侧电量监测计、由于电池是从出厂出厂出厂的、因此应连接到电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    第28页的描述讨论了"ADC"、但是如果我希望库仑计数器相对于 PCB 的其余部分正常工作、我应该使用哪个位设置?  再说一次、它是音频板(具有运算放大器、放大器、稳压器、外部电源连接、电池充电电路等)、 我认为 PCB 的"接地"将与"PACK-"接地相同、这样库仑计数器将测量从 PCB 流入或流出电池的电流(在电流检测电阻上)... 是吗?

    我理解您对 CE 引脚的看法。。。 我认为一个更好的选择(特别是关于 LED)是使用某些器件(不是参考原理图中的瞬时开关 SW1)来控制 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      据我了解、您关心的是从电池到电路板其他部分的电流的完整性、实际上、无论 bq34z100的 VSS 连接到 PACK-侧或 BAT-侧、都可以始终通过测量 SRP 和 SRN 上的电压来测量这一点。

      连接 BAT-和 VSS 的问题是、超高电流可能会给 I2C 通信带来额外的噪声、否则、从抑制共模噪声干扰的角度而言、将 BAT-连接到 VSS 对于电压和电流测量是有益的。

      为了照您希望的方式点亮 LED、我认为您可以将外部 LED 模式与 SN74HC164配合使用来控制 LED、可将 CLK 和 DATA 信号设计为在电池连接到您的系统时连接到 SN74HC164输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在提到 bq34z100的 VSS 引脚之前、我并不是(最初)真正问的是关于 ADC 的问题... 我更关心在何处连接整个系统的 PCB 的接地端(bq34z100将是其中的一部分)、我最好的猜测是应该将其连接到 PACK-(否则 bq34z100将如何看到任何流入和流出电池的电流)。  例如、我认为音频板上的运算放大器的接地应该连接到 PACK-因为如果我要将运算放大器的接地连接到 BAT-、 则没有电流流经检测电阻、SRP 和 SRN 之间的电压差将始终为零。  对吧?

    关于 bq34z100的 VSS 引脚、您现在令我感到困惑... 评估板的原理图显示了 VSS 引脚连接到"AGND"、然后再连接到 BAT-、但您现在说这实际上会是一件坏事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马修·沃尔德

      抱歉、我误解为 PCB 与 bq34z100、对于带音频系统的 PCB、GND 应始终连接到 PCBA 的 PACK-且上面有 bq34z100。

      对于 bq34z100的 VSS、根据设置、它可以连接到 BAT-或 PACK-  [GNDSEL] 位、请参考 TRM (sluubw5a.pdf)以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    现在买了——谢谢!