This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:交错 PFC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334460/ucc28070-interleaved-pfc

器件型号:UCC28070

您能解释一下电流合成器吗?

如何设置 电流合成器电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:  

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。  

    UCC28070使用平均电流模式控制来形成电感器电流、从而与输入电压波形相匹配。
    平均电流模式控制要求在每个开关周期内对完整的电感器电流进行采样。

    在高功率 PFC 中对电感器电流进行直接电阻式检测可能会产生很大的损耗、因此可以使用电流检测变压器(CT)将电感器电流降低得多、并显著降低电流检测电阻器中的损耗。  但是、连续电感器电流会使 CT 饱和、因此通常使用两个 CT、一个在主开关路径中、一个在输出二极管路径中。

    主开关电流是电感器中的上升电流、二极管电流是电感器中的下降电流。  通过将两个 CT 的输出相加可获得完整的电感器电流、位上升部分和下降部分。  可以在二极管导通时重置开关 CT、并可以在开关导通时重置二极管 CT。  

    然而、这种方法要求每个电感器有两个 CT、并且 UCC28070可控制交错相位、因此一个设计中总共有4个 CT。  CT 方法可能会变得有点昂贵。  通过使用电流合成、UCC28070可以消除二极管路径中对 CT 的需求。  开关 CT 生成进入 CSA 和 CSB 输入端的上升电流信号、并且内部合成电路会在开关电流关闭时模拟下降电流斜率。

    仅使用上升电流信号在 IC 内模拟总电感器电流。  UCC28070数据表中第7.3.8节(第19页)描述了这个过程。  

    IC 的 RSYNTH 输入上的电阻器用于对内部仿真下降信号的下降斜率进行编程。  电阻器的值使用方程式(12)计算得出、如数据表的那个部分所示。  在开关导通期间、CT 产生与电感器上升电流相对应的上升电压信号。  在关断期间、合成器通过以与  Rsyn 编程的电流成比例的电流对内部电容器放电来生成下降电压信号。  Rsyn 的正确值会产生合成电流的正确下降斜率、以便流向电流放大器输入端的总电流信号 与已使用两个 CT 检测满电感器电流的情况相同。  

    Rsyn 值不正确将导致下斜率与实际电流斜率相比过陡或过浅、这会增加 PFC 输入电流的失真。  只要等式(12)的输入是准确的、等式(12)的结果应该为 Rsyn 提供正确的值。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我们需要使电压环路带宽小于 线路频率的两倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 fVXO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:  

    在 UCC28070数据表中、对等式(32)上方的句子中定义了变量 fVXO。  它是电压环路单位增益交叉频率。   
    在 PFC 转换器中、电压环路带宽必须远小于2 x FL、以使电压调节不会尝试从输出电压中消除2 x FL 纹波。 如果这样的话、输入电流波形将极大地失真。   

    由于您提出了这些问题、 我建议您查看这些视频和文档、以提高您对 PFC 原理的理解。  
    https://www.ti.com/video/5502639369001?keyMatch=PFC%20BASICS
    https://www.ti.com/video/series/power-factor-correct--pfc--basics-and-design-considerations.html?keyMatch=PFC%20BASICS
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua144

    TI.com 上和网站上还有很多其他文章和培训、包括讨论不同类型有源功率因数校正拓扑和控制器与其对应的优缺点的文章。   

    此致、
    乌尔里希