This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:有关 TL431AILPR 的封装数量/载体的问题

Guru**** 2770435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265340/tl431-question-about-package-qty-carrier-of-tl431ailpr

器件型号:TL431

大家好!

我的一个客户订购了 TL431AILPR。

目前、他们对 订购号器件的包装数量/承运人有如下问题、如下所示。
请你给我答复吗?

Q1、什么是 TL431AILPR 载波? 它是卷带式的、安型的还是散装的?

问题2. 如果 Q1的答案是卷带封装、则将形成的引线类型交付给客户、因为 TL431数据表版本 SLVS543Q 显示" a.仅在批量封装中提供直引线选项。 "
    以及"b.可采用卷带或电流封装的成型引线选项。" 第82页?

问题3: 如果客户想要订购带有卷带包装的 TL431直引线型产品、他们需要使用哪个订购编号?
    此外、如果客户想要订购 带有卷带包装的 TL431成型引线型产品、他们需要使用哪个订购编号?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    TL431AILPR 具有2000数量的卷带包装。 是的、它应该是成型铅。

    遗憾的是、没有直引线卷带选项。

    如果客户需要直引线 TO-92、则需要订购 采用大容量封装的 TL431AILP。

    此致!

    沃尔特