This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:有关输出电压下降的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262175/bq51020-question-about-dropping-output-voltage

器件型号:BQ51020

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 BQ51020制造了产品。 最近终端客户询问了有关该产品的一些信息。

1.当充电状态持续5~10 μ s 左右时、充电电压会从5V 下降到4.3V。

是否正常运行?

他们考虑了 AC 引脚和 OUT 引脚的连接可能性、因此电压会通过这种方式流动。 "你怎么知道的?

2.如果检测到4.3V 的输出电压,则会从充电器上断开电池并再次连接,再次检测到5V 的输出电压。

因此、当检测到4.3V 输出电压时、如果从 RX IC 发送 EPT 数据包、是否能检测到5.0V?

3.您是否有其他客户关于上述问题的历史记录?

我也有客户的报告和原理图、我可以私下分享。 如果您需要更多信息,请发送给我一个朋友请求。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我会与您联系、我们可以私下处理此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

     感谢您的支持。

    我几天前发送了消息。 请检查消息。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯  

    已回复消息并将在星期二发送更新。