This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:串联两个器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263485/bq24210-connecting-two-devices-in-series

器件型号:BQ24210

您好!

我想了解 BQ24210无法如所附图片中所示进行串联的技术原因是否存在。 想法是获得"两节电池"系统电压(7.4V) 、而无需直接为两节锂电池的串联电路充电。 因此、可避免使用单独的电池平衡电路。

我根据经验知道、这至少对某些器件在实验室/测试板级起作用、但在这种电路拓扑中是否应考虑 BQ24210设计中的某些元件?

耶尔基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jyrki

    我们尚未评估此配置、因此无法推荐或认可它。   

    我担心的是由于太阳能电池的性能差异、两个电池上的电荷平衡。  两个电芯都可以充满电、然后支持负载。

    如果电芯只被部分充电然后放电、可能会出现问题。  这将取决于您的用例和要求。

    尝试匹配太阳能电池板和电池、保持 BQ24210的热性能相同。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的评分

    现在、我还有一个有关 BQ24210的问题:

    规格表定义了编程的快速充电电流(Iout)应为50mA ...800mA。 Iout 通过连接到 IC 的 ISET 引脚的电阻器进行设置。  

    现在、如果用户将 IC 与只能提供100mW 功率的小型太阳能电池板一起使用、锂电池的最大可用电流 将只在20mA 的棒球场中。 从 BQ24210的行为角度来看、这仍然是合法的操作条件吗? 尽管无法达到编程的最大输出电流(50mA)、但它是否仍能按预期运行?

    此致、

    耶尔基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jyrki

    从 BQ24210行为的角度来看,这仍然是合法的操作条件吗? 尽管无法达到编程的最大输出电流(50mA)、但它是否仍能按预期运行?

    (更新)是仍有效。  或者太阳能电池板无法提供50mA 或 ISET 电流。  但随着输入电压下降、VBUS_DPM 将降低输出电流、以防止 Vin 崩溃。 充电将继续、但电流较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "我想,我不会骗你的。"

    "..如果太阳能电池板无法提供50mA 或 ISET 电流..."?

    此致、

    耶尔基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新后