This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:未在负载下启动

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332114/ucc25660-not-starting-under-load

器件型号:UCC25660

您好、我们已经使用 UCC256601设计了一个400W 电源。 即使只有50W 负载、电源也无法在负载下启动。 它只是在第二个间隔不断重试。 有什么想法、这里的问题可能是什么?

非常感谢您提供任何帮助。 谢谢!

约克林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jocelyn、您好!

    您能否在启动期间分享 BLK 引脚和 HO/LO 引脚的示波器快照?

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    CH1是 BLK 引脚、Ch2是 LO 引脚、而 CH4是 HO 引脚。 该装置启动时负载为50W。

    感谢您的帮助!

    约克林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 HO 信号看起来不正确。   它应该是从 Lo 的180度相移。

    从您的信号来看、HO 可能设置不正确。

    您是否有可以回顾的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它使用以 PGND 为基准的差分探头进行测量。 您是否希望 HO 信号以 HS 为基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。

    您是否有一个原理图供您审阅。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我刚刚将电容器与 R_ISNS (我的原理图中的 C53)并联从100pF 更换为220pF、现在我可以让它从350W 负载开始。 该电容器的建议值是多少?

    谢谢。

    约克林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议大于220 pF。  您可能需要检查、以确保 ISNS 电阻器的大小正确。

    在选择 C53时、我只需确保电容抗至少是 ISNS 电阻器对地频率的10倍。  这样、它就不会影响真正的电流检测信号。  

    此致、