This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:重负载期间电路中的可闻噪声

Guru**** 2443320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265298/tps55288-audible-noise-in-circuitry-during-heavy-load

器件型号:TPS55288

您好!

我在100W USBPD 应用中使用 TPS55288。 TPS55288电路在重负载(约为20V 5A 或左右)下时、会发出非常明显的咔嗒声。 当负载消失(20V 0A)时、不再有咔嗒声。 这会在降压和升压模式下发生、但我目前正在升压模式下进行测试(输入电压为11-12V)。 我阅读了 SLUA821、它提供了大量信息、但无法帮助我确定噪声的根本原因。 我认为它来自 TPS55288内部的开关电路。

这是编辑前的原始原理图:

我已将电感器替换为具有不同磁芯材料的类似电感器、不再相信任何噪声来自电感器。 此外、我移除了所有输入和输出陶瓷电容器(C27 - C30、C35、C36)、但噪声仍然存在。 我还删除了 C92、C93和 C94、但明显没有噪声差异。  

我还可以考虑更换什么器件、或者我可以更改 FW 中的哪些器件、以使该噪声降低可闻噪声?

谢谢。

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的联系。

    您能帮助探测同一页面上的 Vout、SW1、SW2和 iL 吗? 我想知道这是不是环路稳定性问题。

    C107和 C108的器件型号是什么?

    我认为 C93和 C94可以移除、C92有点大、建议200nF。

    您还能与布局分享吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce。

    感谢您的答复。 事实证明、噪声来自负载。 我们必须每20ms 关闭一次负载电流才能读取传感器值、而负载电流的关闭会导致此电路中出现可闻噪声。 不用说,我们有一个解决办法。

    顺便说一下、我发现电流读数噪声非常大、因此添加了 R113、R114、C92、C93和 C94。 我计算出差模截止频率为1.7kHz。 将 C92更改为200nF 会将截止频率提高至~40kHz。 我 认为1.7kHz 已经足够高了、但如果您对 C92的变化有充分的理由、请告诉我。  

    感谢您的帮助。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的反馈、很高兴知道原因已查明。

    需要使用较小的 C92来缩短恒定输出电流限制功能的瞬态时间、而使用较大的 C92时、响应时间会更长。

    BRS、

    布莱斯