This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62841:如何避免使用放电功能

Guru**** 2813185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266073/tps62840-tps62841-how-to-avoid-using-the-discharge-function

器件型号:TPS62840

您好!

我能否将 VOS 引脚设置为开路以避免使用放电功能? 客户不希望放电功能、有没有别的方法请告诉我。 另外、客户还希望 IC 在输入电压=3.3V、输出电压=1.1V、输出电流=10uA 时能够高效工作、因此我认为 TPS62841仅适用于这种情况。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    需要连接 VOS 引脚、以使控制环路正常工作。 这是不可能的。  

    TPS6284x 最适合在低负载下实现高效率。

    客户不想进行输出放电的原因是什么? 一种选择是使用2个输出电容器并在它们之间有一个负载开关。 在禁用 TPS62840/1之前、可以断开负载开关。 这样、您仍然可以将输出电容器上的电荷保持在靠近负载的位置。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    TPS628600是另一种替代方案。 输出放电可通过 I2C 停用。 请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62860.pdf 中的表8-6

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-San:

    感谢您的支持。

    我会告诉客户您告诉我的信息。 我还将确认客户不想进行输出放电的原因。

    此致、

    西井市