This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:器件选择

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25798, BQ24610, BQ25790, BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265750/bq24610-device-selection

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ25792、BQ25672 BQ25790、BQ25798、 BQ24179

大家好、团队成员:

 您能否帮助建议一款充电器可以支持19vin、4节锂离子电池和内部集成的 MOS、功能类似于 BQ24610、我已经注意到了 BQ25792和 BQ25672、但您能帮助 我们选择其他更简单的充电器吗?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有用于4节锂离子电池和19 VIN 的集成开关 MOSFET 的唯一器件是 BQ25790、BQ25792、BQ25798、BQ25672和 BQ24179。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    对于具有集成 MOSFET 的4节锂离子电池充电器、BQ25798和 BQ25672将是我们当前产品系列中的最佳选择。 遗憾的是、我们没有支持4芯串联充电器的带有集成 MOSFET 的独立选项。

    您能否告诉我们、客户、终端设备和所需的充电电流是多少?