This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:TPS628610YCHR 设计查询

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319434/tps62861-tps628610ychr-design-queries

器件型号:TPS62861

您好!

1.8V 或3.3V 的 I2C 电压电平是多少?

2. VSEL 应连接在哪里、VCC 或 GND 或者可以保持悬空?

此致、

N·卡兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nachiketh Karanth、

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    1. 1.8V 或3.3V 的 I2C 电压电平是多少?

    逻辑引脚的最低电压为0.8V、因此在您的情况下、1.8V 和3.3V 均可正常工作。

    Unknown 说:
    2. VSEL 应连接在哪里、VCC 还是 GND、或者可以悬空?

    可根据您的初始输出电压要求连接到 VCC 或 GND、不要悬空。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    1. VSEL 引脚的主要用途是什么?

    2、如何通过 I2C 接口对 IC 进行编程、有没有 TI 的工具可以用呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nachiketh Karanth、

    VSEL 引脚的主要用途是什么?

    电压选择引脚。 它用于在2个不同的输出电压之间切换。   

    例如、

    低电平= 0.6V (TPS628600/10)、1.05V (TPS628603)、

    高电平= 1.1V (TPS628600/10)、0.65V (TPS628603)

    如何通过 I2C 接口对 IC 进行编程,是否有适合它的 TI 工具?

    您可以使用 GUI 与器件通信、 https://www.ti.com/product/TPS62861#software-development

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    1.是否有必要使用 USB 将 GUI 连接到任何 TI 工具?

    2. IC 的软启动时间是多少、可以调吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nachiketh Karanth、

    1. 是否需要使用 USB 连接到 GUI 与任何 TI 工具?

    那么答案是肯定的。

    2. IC 的软启动时间是多少?是否可调?

    请查看数据表中的第7页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    1.如果我使用 此电缆(TTL-232RG-VREG1V8-WE) 通过 I2C 连接到 GUI、是否可以?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nachiketh Karanth、

    我推荐 这款 USB2ANY 评估板| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    1.是否存在需要提供给 SCL 和 SDA 线路的任何指定上拉电阻器、因为未检测到 IC 从器件地址。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nachiketh Karanth、

    您能尝试使用2kOhm 上拉电阻器吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    1.默认的从机地址是什么?

    2.即使使用2K 欧姆的上拉电阻也无法检测到器件。

    3.在 Linux PC 中我们能否访问 I2C 寄存器?如果我们能够更改这些值 、或者 IC 是否会在下电上电后重置这些值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nachiketh Karanth、

    Unknown 说:
    1. 默认从器件地址是什么?

    7位从器件地址为0x40

    您能否使用此从器件地址进行更新。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nachiketh Karanth、

    如果您没有任何其他问题、您可以通过单击  已解决。

    谢谢。此致、

    Moheddin。