This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:STAT 引脚以 ms 量级显示非周期性低电平脉冲

Guru**** 2431470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265799/bq25172-stat-pin-showing-aperiodic-low-pulses-on-the-order-of-ms

器件型号:BQ25172

你好。

我在 PCB 上具有以下设计、并具有6节串联镍氢电池。   我正在使用17.3V 电源将输入限制到18V 以进行测试、因为太阳能电池目前似乎以大约20V 的电压运行、这似乎是我不理解的新事物。   

ts 进入关闭的 MCU 集电极开路输出;STAT 进入 MCU 输入;BATV_MONITOR 进入 MCU A/D 输入;OUT 进入 LDO、在 STAT 信号上拉时产生3.3V 电压。  这些信号已经过示波器验证。

Question:

我连接了6节镍氢电池并加载了250mA (有意来自电子负载)...这节电池将产生6.8V 电压。  STAT 引脚正在生成下方显示的信号、该信号具有大约几毫秒的非周期性低电平脉冲。  TS 引脚为硬低电平(低于预期的0.38V)。  您能告诉我这里发生了什么事以及我是否在充电吗?  数据表似乎未在 STAT 引脚上解释类似这样的奇怪脉冲。

如果 Vin 大于18V、TS 是否会变为硬低电平(低于0.38V)?  看起来它确实……

谢谢

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    TS 引脚为硬低电平(低于预期0.38V)。  您能告诉我这里发生了什么事以及我是否在充电吗?  [/报价]

    Bill J --检查这一点,但认为是器件从低功率关断状态唤醒并检查 TS 引脚。  没有将不会充电。

    如果 Vin 大于18V,TS 是否会硬降低(低于0.38V)?

    Bill J -这听起来正确、器件进入低功率关断状态、TS 引脚电流源关闭。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的-您在 STAT 引脚上看到的低电平脉冲是器件从低功耗关断状态唤醒并检查 TS 引脚。  另请注意、这是在释放 TS 引脚时单元将再次开始运行的点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill。

    感谢您的答复。  我想知道你能不能给我一个想法,因为我没有想法要尝试什么?

    这里是我所在的位置:

    STAT --1秒方波。

    TS -- 390mV

    ISET、VSET、TMR -- 0V,但 未加电所有电阻器均按预期读出(见上面的 dwg)。   

    在--电源设置为17.3V,显示消耗的电流为0

    输出--连接至6节镍氢电池组,读数约为4.2V

    2个板的测试结果相同。  我已验证 TMR、ISET、VSET、STAT、TS 电阻器 值是否正确。  我还会在发生事件时将 TS 短接至地、以便根据数据表对其进行切换、从而消除任何故障、但无效。

    还有一位信息...我尝试了一个连接到外的7.8V 锂电池组、只是为了看看我是否可以进行充电/排除镍氢电池低电压、但结果相同、没有来自电源的输入电流和来自 STAT 的方波。

    有什么想法?

    谢谢

    史蒂夫

    后续...我误读了有关跳线的 EVM 原理图、并填充了错误的 VSET 和 ISET 电阻器...您可以在上面看到这一点...

    问题已解决!

    感谢您的支持