This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计双向导通晶体管电路

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS48111Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266091/designing-a-bidirectional-pass-transistor-circuit

主题中讨论的其他器件:TPS48111Q1EVM

您好、TI 团队、

我需要设计一个双向导通晶体管电路、最好使用 FET、承载150A 并将总损耗保持在5W 以下。

我 必须设计一个基本的 PCB、使用相同的由外部3V3信号启用的 MOSFET。

请为这些内容推荐一些参考部分、参考原理图和文档。

谢谢。此致、

普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prakash:

     如果您有任何问题、请查看 TPS48111Q1EVM 并告诉我。

    此致

    勒凯什