This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:有关 EN 引脚悬空的问题

Guru**** 2386500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329857/tps62801-question-regarding-en-pin-floating

器件型号:TPS62801

大家好、

我想知道在每次启动操作中 EN 引脚是否可以悬空约10s? 会不会导致一些可靠性风险?

谢谢。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    据我所知,这应该不是一个问题。

    但是、您能否澄清确切的应用场景?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的反馈。

    它们使用额外的 GPIO 引脚来控制 EN 引脚、Vin 未连接到 EN 引脚、因此 Vin 开始上升和 EN 引脚上升之间将有10s。

    此外、您能帮助解释一下、为什么 EN 引脚会连接到 MOSFET 的漏极? 我只是想知道这个连接会创建一个开漏连接、对吧?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我会检查并在下周早些时候与您联系。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    对于此器件、EN 处于开漏配置。

    此致、

    费宾