This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:关于使用效率的查询

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334404/tps562203-inquiry-on-usage-efficiency

器件型号:TPS562203

您好!

我的客户已要求提供有关以下使用条件的准确效率信息。

请提供使用效率值。

器件 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 效率(%) 耗散功率
(五) (a) (五) (a) 25 ℃ 80 ℃ (W)
TPS562203 12 0.09 1.8 0.5 0.12

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    让我检查一下、今天就回复给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请通过 Webench Power Designer 工具获取效率结果、如下所示:

    器件 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 效率(%) 耗散功率
    (五) (a) (五) (a) 25 ℃ 80 ℃ (W)
    TPS562203 12 0.09 1.8 0.5 92.1% 91.9% 0.12

    谢谢!

    BRS

    卢西亚