This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641 -- HG 信号问题与放大器;输出电压变化(LED 闪烁)

Guru**** 2580705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334162/tps92641-tps92641----hg-signal-problem-output-voltage-varies-led-flickers

器件型号:TPS92641

我目前使用 TPS92641开发240W LED 驱动器应用

应用场景如下:

-输入电压:50V 标称值(48-50V)

-输出电压:39-46V(LED 灯串)

-输出电流: 2.5A - 5A

- PWM : 8kHz

-调光: PWM

参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    我目前不在办公室。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    • 上面的示波器捕获是否指 SW?
    • 如果可以、您能否测量下面显示的时间间隔(标记为红色)? 在此间隔期间、您能否检查 LG 引脚状态?

    此致、

    周老师