This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:GUI 不允许电压低于9V

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265246/tps25750-gui-does-not-allow-voltages-below-9v

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25731

您好!

 TPS25750 接口不允许我进行2节电池配置。 我需要输入8.4V 的充电电压。

我已申请使用 BQ 的仅受电方配置。

您能否提供具有以下设置的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我正在与团队核实 为什么 GUI 不允许为 BQ25731配置低于9.2V 的电池充电电压。 我明天会给您更新信息。  

    谢谢。此致、

    Rohit.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我们确认您所面临的问题。 团队正在努力解决此问题。 我正在尝试确定下一个 GUI 版本的时间表。  
    您的进度是否因此问题而受阻?

    谢谢。此致、

    Rohit.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我正在与我的团队一起工作。 请等到明天。

    此致。