Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922055 LED 驱动器团队、
我们的客户使用 EVM 测试 TPS922055、看到第一个周期2.2us 的导通时间、然后可降至150ns。 它们使用 PWM 调光和混合调光进行测试。
他们的要求是从其3.9kHz PWM 的0.1%开始、最短导通时间为256ns。 如何使用 TPS922055实现此目标?
谢谢。
达伦