This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:驱动器和# 39;s 调光范围0.1%-100%

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055DMTREVM, TPS92641, TPS922055, TPS92641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330699/tps92641-driver-s-dimming-range-0-1--100

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS922055、TPS922055DMTREVM

大家好!

我正在寻找灵敏度非常高的可调光 PWM LED 驱动器。 在本例中、我的4个 LED 使用24V 工作电压、总输出 W 为90W、我希望通过 0.1%至100%的可调光范围对其进行控制。  

这就是为什么我要问的、"哪款 TI 主导的驱动器适合我? TPS92641适合我吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    我可以理解您的 LED 正向电压和电流是多少吗? 您的输入电压是否高于24V?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    总而言之、您的问题答案;很遗憾、我无法分享 LED 数据表、但电路和 LED 的输入电压是相同的24V、我的 LED 输出的最大 I 为3.75A、我的最大 W 为90W。 是的、这属于汽车和 ındustrıel 级。 我想看两个 solutıon 我是说可编程器件和模拟解决方案。

    对于我的 PWM 频率、可以高达400Kz -1MHz。 是的、它可能是并联 FET 调光、或者无关紧要。 和 My LED 串行和 Pararel。 2x2。

    最后、我正在等待快速响应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    如果您正在寻找降压 LED 驱动器、那么此处 TPS922055和 TPS92641是最大3.75A 电流输出和 0.1%至100%可调光范围的理想选择。

    此致、

    周老师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    好的、让我看看。 非常感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

      对于 0.1%-100%的可调光范围、TPS922055DMTREVM、TPS92641EVM 原理图是否适合?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    不用客气。  如果选择并安装了适当的元件、TPS922055DMTREVM 和 TPS92641EVM 可满足0.1%- 100%的调光要求。  请 参阅数据表 、了解如何正确设计组件以满足您的应用条件。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    好的。 非常感谢。 如果我想使用5-6A 输出该怎么办? 当时、 TPS922055和 TPS92641还不足以满足我的需求? 您喜欢在那段时间做什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    TPS922055无法提供5-6A 输出。 TPS92641能够提供 5-6A 输出。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    好的。 非常感谢。 我的最后一个问题、如果我需要8-9-10A 输出怎么办? 当时、 TPS92641还不足以满足我的需求? 使用相同的功能 TPS92641时、您觉得这次怎么样 ?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    TPS92641能够 提供8-9-10A 输出。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您确定吗? 因为数据表中显示"Iout (max)(a) 5"。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    可以。 我对此深信不疑。 我们已经看到了 TPS92641在>=10A 输出条件下的大量应用。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    噢、是这样。 我%100信任您、但我想知道为什么它在数据表中称为最大 Iout 5A、而不是10A?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    数据表是由前一名工程师编写的、我不知道他/她为什么这么写。

    我倾向于认为"5A"是从一个共同的工作条件得出的。 但是、如果您适当设计了外部元件、您可以将 TPS92641的电流输出能力扩展到>= 10A。  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    以下是使用 TPS92641输出最大20A 电流的示例- DLPRegisteredPico 亮度增强型和 TPS92641设计指南(TI.com) 。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    不用客气。

    我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师