This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:PSpice 仿真不起作用

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262461/tps55288-pspice-simulation-not-working

器件型号:TPS55288

您好!

我正在尝试运行 TPS55288的 PSPICE 仿真。 Vin = 12V、Vout = 9V、3A。
我要仿真的电路与 WEBENCH 设计器上建议的电路相同。 唯一的区别是我将 I2C 引脚接地、因为未连接的引脚会引发另一个错误。
但是、在运行仿真时、我收到图像中随附的错误。 始终在时间=100.0E-06时抛出收敛错误。


我要仿真的电路如下所示。 如果电路中有错误或存在其他问题、请告诉我。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    我可以知道您从何处下载库文件吗? 我们已在产品页面上发布了 TPS55288的 PSpice 模型、您可以将其用于仿真。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvmdd9

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我已经从 TPS55288产品页面下载了库文件。 我将在也从产品页面下载的 PSpice for TI 上运行该仿真。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    您是否能够使用删除的数据文件来回复您的仿真项目? 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    是否有私人对话可以在其中分享模拟?

    谢谢
    湿岸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    我已经 给你发送了友谊请求,请批准它,然后你可以通过对话给我发送文件。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我已批准该申请、并已将文件发送给您。 请仔细阅读并告诉我。

    谢谢
    湿岸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    谢谢、我收到了该文件、并将告诉您 它是否能正常工作。

    BRS、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    我 添加了 TPS55288的库文件、更改了一些电路参数并修改了仿真设置、原理图现在可以与理想的降压侧 FET 一起运行。 我已将文件发送给您、您可以尝试使用真正的 MOSFET。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我尝试使用您发送的仿真设置来运行仿真。 仿真速度仍然很慢、并且输出电压稳定在高于电路设计的1V。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

    谢谢

    湿岸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:

    与其他仿真工具相比、使用 PSpice 进行仿真的速度较低。 因此、如果您想使用 PSpice 检查许多项目、这会花费大量时间。  

    内部基准电压设置为1.24V、因此您会看到输出电压高于目标值。

    BRS、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。 这澄清了我的疑问。

    湿岸树