This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:用于 USB-C OTG 和 PD、灌电流/拉电流功能的参考设计、5V 无额外的直流/直流

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25731, TPS54531, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260058/bq25731-reference-design-for-usb-c-otg-and-pd-sink-source-function-no-additional-dc-dc-for-5v

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: TPS54531BQ25750、TPS25750

您好!

我想问您、在不使用下一个5V 直流/直流开关稳压器来提供5V 电压的情况下、是否有用于 USB-C PD (OTG)和电池(4节锂电池)充电的 BQ25731参考设计。 我发现这个: https://www.ti.com/tool/TIDA-050047 、但还有下一个 TPS54531。 我认为、BQ25731可以提供5V 的电压、我还可以忽略一些东西吗?

以下是我的意思、似乎 BQ25731可以做一切、不需要额外的5V 直流/直流、或者我错了吗? 我们的产品非常小、因此每个下一个直流/直流转换器都给我们带来问题。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adding-usb-type-c-with-power-delivery-to-battery-powered-applications-smaller-faster-fewer-components

非常感谢。

此致、

扬·萨斯特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    在上述设计中、PD 器件需要5V 直流/直流转换器作为其启动偏置电源、但您可以使用小于5A 的小型器件。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的答复。 关于此链接:

    e2e.ti.com/.../adding-usb-type-c-with-power-delivery-to-battery-powered-applications-smaller-faster-fewer-components

    方框图不包含用于在基于 MCU 的操作中启动的5V 直流/直流(本例)。 这是我问的原因。 或许我忽略了一些非常重要的东西、 为什么我无法使用 BQ25731 IC 为偏置电源提供5V 电压 然后根据 USB-C 需求增加输出电压?

    非常感谢、此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    PD 器件需要先上电、然后才能与 BQ25731通信来生成5V 偏置电源。 参考文章链接只是一个概念图、而不是真正的原理图。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    因此、如果我们仅使用5V 直流/直流转换器来启动 TPS25750S 和 MCU、PD 那么在启动时、是否可以配置然后 BQ25731来为 USBC-MCU 提供5V 输出? 在这种情况下、我们可以使用一些弱电压<< 1A 5V 直流/直流转换器和小电感器、以便更容易地适应我们的 PCB。

    第二个问题与以下情况有关:我们需要一种非典型情况、在此情况下、我们将具有大约12 - 20V 的外部供电插槽(尚未确定、 但不包括 USBC-TPS25731) 200+W 电源、用户将能够在其中并联安装最多四个基于 TPS25750S/BQ25731的充电器、并通过一个非 PD PD 电源为这些充电器供电。 在这种情况下、我们需要通过 BQ25750S 控制的 MOSFET 使这些非 PD 为 BQ25731提供12V 至20V 的电压。 最后的问题是:是否可以通过写入一些 BQ25750寄存器来启用此方案以打开外部 N-MOSFET? 或者是否有其他方法支持该情形?

    非常感谢

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    正确! 小的直流/直流转换器是可以的。  

    如果 TPS25750有一些 GPIO、则应该可以这样做。 请使用 TPS25750重新提交问题以进行仔细检查。  

    此致、