This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:定制设计的寄生电流消耗

Guru**** 2444460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288EVM-045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261846/tps55288-parasitic-current-draw-on-custom-design

器件型号:TPS55288

您好!

我有一个关于 TPS55288 IC 的问题。

我已经使用与 TPS55288EVM-045评估板完全相同的元件设计和制作了原理图和 PCB、并将它们放置在尺寸小得多的 PCB (约为25mm x 30mm)上、并且注意到了一些意外行为:

通过 I2C 将输出设置为20V、并且输出端没有负载时、评估板会消耗6mA 电流、并且没有组件摘录任何明显的热量(使用 FLIR 热像仪记录)。 ~相同的元件设置并向定制的 PCB 发送相同的 I2C 命令时、电流消耗从~120mA 开始、然后逐渐下降至 16mA (同样、无负载)、电路板上的电感器开始快速升温、最高达70°C。

我已验证所有电阻路径和连接都与评估版相同。 尝试了不同的电容器和电感器组合、改变了开关频率、但这种寄生现象仍然存在。

任何帮助都会被感激,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominykas:

    感谢您的联系。

    1.请问您的应用和产品类型是什么?

    2.输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?

    3.您也可以回复一下客户电路板的原理图和布局吗?

    4.您是否有包括 SW1、SW2、Vout、iL 和 Vin 在内的任何波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    1、PD 电源

    2.输入- 24-28V、输出- 20V、3A

    3.  

    4. SW1:  

    SW2:  

    输出电压:  

    输入电压:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominykas:

    以下是我的评论。

    1.关于原理图:

    (1)电感器和输出电容器 C6、C7、C10的器件型号是多少?

    (2)如果不使用 FB/INT、可以将其保持悬空状态。

    (3)您是否使用220uF 作为 VCC 电容器?

    2.从我这边的布局很差,特别是输出电容位置离 Vout 和 GND 引脚很远。 您可以参阅该布局指南以了解更多详细信息。  www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf

    3.我没有看到波形有什么异常、是从 TI 的 EVM 还是从小板捕获的呢? 当 ~电流从~μ A 120mA 开始并缓降至 μ A 16mA (同样、无负载)时、您能否探测启动期间的电感电流和 SW1、SW2的波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominykas:

    我们两周没有看到您的最新消息、因此我想这些问题已经得到了解答。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯