This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:TPS63060的 Webench 支持

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334127/tps63060-webench-support-for-tps63060

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: LM5157

您好!

无法找到支持 TPS63060的 Webench。 是否有计划在 webench 中添加它? 是否有基于 Excel 的计算器工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有计划在 webench 中添加 PS63060、因为它真的是一个旧器件、很抱歉。

    您需要哪种计算工具?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    谢谢你的答复。

    由于 TPS63060在 TI 网站上处于活跃状态、我认为还可以考虑采用新设计。

    我正在寻找与用于 LM5157的 SNVR511快速入门计算器类似的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    抱歉、我们也没有用于 TPS63060的类似工具。

    请仅在您的设计中使用推荐电路、如果您对推荐原理图有任何疑问、请告知我。  

    此致

    陶氏