This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:使用反馈电阻器降低电阻值的影响?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258891/lm27761-feedback-resistor-effect-of-making-lower-value

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: OPA192

大家好!

我们正在使用 LM27761测试原型。 输入5V、输出-3.5V、大约1 -10mA、可为运算放大器 OPA192提供负电源轨。 所需的最低电压为-3.4V、最大电压并不重要、即使是-5V 也可以。

在热和湿度测试期间、我们发现输出电源电压会下降、无法提供-3.5V 的所需输出。 它甚至会在-2.5V @-40摄氏度以下下降。

我们使用反馈电阻器 R1=120k/R2=56k、发现这些高值对湿度敏感。 我们想使用小10倍的电阻器、但数据表要求 R2的电阻最小值为50k。

计划使用 R1=10k / R2=5.6k 来使系统对湿度不太敏感、但这违反了数据表中最小值50k。

至少50k 要求有任何技术原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    我的同事 Febin 将对此进行研究、并在周三之前与您联系。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Varun 的支持。

    尊敬的 Gregor:

    LM27761是一款非常旧的器件、最佳实践是遵循 d/s 建议。

    该器件在 R2>50K 的条件下进行表征和测试。  使用较低的反馈电阻可能会降低效率。

    LDO 稳定性也可能受到影响。  因为 VFB 会馈送到 LDO。 VFB 取决于电阻器的选择。

    因此、我建议您首先在 EVM 上尝试此操作、并确认器件满足所有系统要求。

    此外、我还将确保布局设计正确。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin

    感谢您的回答。

    我们进行了额外的测试、发现 VFB 线非常敏感、甚至会受到很小的湿度和污垢影响的干扰。 即使是开关电容器的10M 寄生拾取也会影响 LDO、并提供1V 至5V 之间的任何电压。 当然,我们使用 PCBA 清洗与离子测试和涂层,但这不能帮助解决问题。 我们意识到布局不如预期、FB 电阻器离 CPout 太近、这是拾取垃圾的路径。

    使用每年生产的电路板的短期解决方案是通过硬接线短路直接禁用 LDO 并使用 CPout、并按照 7年前的另一个主题"LM27761:LM27761仅使用电荷泵功能"中的建议将 FB 置于 GND。

    长期解决方案是使用新布局来设计 LM27761。

    --> 您推荐哪种类型的新型直流/直流转换器? 从现在起、产品将至少投入生产15到30年、因此我们需要良好的源电缆器件。 要求为+5V 输入(4.8至5.3)/输出典型值为-3.4V (-3.4至-5V 也可以正常工作)/通常约为10mA 提供3个 OPA192和一些电阻器(总计小于15mA)。 我们需要解决方案来获得非常有限的电路板空间、但光照无关紧要。 产品适用于恶劣的工业环境、-40到+85摄氏度和高 EMC 环境、如附近的几个1000A 和几个1000V 的交换电压。

    非常感谢您的帮助。

    BR, Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    您可能已经注意到、E2E 上周正在维护中、我无法更早回复。

    但是、我们的 FAE 已经联系了我、我希望您已经收到一封包含我的建议的电子邮件。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregor:

    我们没有收到您的反馈。 您是否需要有关该主题的进一步支持?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们将 Cpout 和 Vout 短接在一起并禁用 LDO。 FB 引脚短接至 GND。 这样就解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认。