This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:仿真

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323487/tps552892-q1-simulation

器件型号:TPS552892-Q1

您好!

我尝试进行仿真、但遇到了错误、与大家分享设计中出现的错误的快照。 它也需要大量的仿真时间。  

仿真完成百分比停留在76%超过一小时、然后停止。 我已确保信号是自动收敛的、探针点仅为2 (输入和输出)、请检查波形连接

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的文件是它为其抛出错误的电路、这在上面提到了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varsha D、

    此器件的专家本周不在办公室、请期待下周回答。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varsha、

    感谢您的联系。

    建议根据 TI.com 上的原始 PSpice 项目版本修改外设组件、否则如果某些设置错误、极有可能会导致错误。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvme05

    此外、还建议使用计算工具先设计外设参数、然后开始仿真。 如果参数不适当、可能会导致收敛问题。

    https://www.ti.com/tool/download/TPS552892-CALCULATION-TOOL

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varsha、

    我们 四周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯