This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:请帮助检查原理图、谢谢

Guru**** 2814835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266042/tps65150-please-help-check-the-schematic-diagram-thank-you

器件型号:TPS65150

尊敬的 TI  

    请帮助检查原理图、谢谢。

    输入:5V

    输出:   

         AVDD:   120mA 最大值为8.2V

        VGH:12.5V   最大1mA

        VGL:-13V      最大1mA

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    请允许我花点时间复查原理图并在稍后提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick

        好的 、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    从我的角度来看、原理图似乎很好。

    Br

    帕特里克