主题中讨论的其他器件:TPS51116
我遇到了一个问题、即 VDDQ 输出在启动时过压、且不遵循软启动序列。
我目前使用 TPS51116、其输出电压设置为1.35V、电阻分别为6.04k 和7.5k (高6.04k、低7.5k)(基于内部0.75V 基准)。 启动时、VDDQ 输出超过其应设置的1.35V 阈值、并实际触发 OV 保护并锁存器件(命令高侧 FET 关闭、命令低侧 FET 导通以将输出电压拉低)。
查看数据表时、根据所选的 FB 电阻器、VDDQ 输出应能够在0.75V 和3V 之间调整。
但 TPS51116 EVAL 板文档中指出、VDDQ 只能设置在1.5V 至3V 之间。 是否存在分歧的原因? 这是否仅基于评估板文档建议输出电压大于1.5V?
关于输出不能正确软启动、我还应该关注其他什么情况吗? 如果需要、我可以获得示波器图、但输出似乎没有遵循软启动程序、在87%的 VDDQ 设定点时、斜率会变化至100% VDDQ。
我确实使用外部补偿、但转换器在启动时可能不稳定吗? 是否值得切换到 D-CAP 模式来查看转换器是否会在该模式下启动?




t D-CAP 模式波形看起来更接近软启动预期、因此可能值得测试。