This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2982:IO (PK)峰值输出电流

Guru**** 2520600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265960/lp2982-io-pk-peak-output-current

器件型号:LP2982

尊敬的支持团队:

最小值大于典型值。


不是 A 和非 A 产品都对应的100mA 和150mA?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是的、这显然是数据表错误、我将把它放在要修复的更正日志中。

    也可以、正如您所指出的、我认为在复制数据表时会出现问题、因为格式不能完全对齐、因此自动化系统会出错。 我将作为更改提交、并告知您我是否收到回复且它是否是真正不同的典型情况、但此时我将提交一个更改请求。

    此致、

    约翰