您好!
我有一个使用 BQ24610的定制电路板、它不利用 DPM 功能、但使用电源路径功能。 当我给电路板加电(Vin)时、芯片 VREF 的读数为零伏、就像处于睡眠模式一样。 我附加了原理图作为参考、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
感谢您的耐心。
我查看了原理图、有一些意见:
1-不存在输入保护。 我们建议使用两个背对背 P 沟道 MOSFET 来隔离电池和适配器。 这可以阻止反向电流从电池返回到输入端。 如果不使用 MOSFET、那么我们强烈建议使用二极管来阻断反向电流。
VCC 浪涌电流限制电阻器通常为10欧姆。
3-请参阅数据表中的表4:您的设计中的输出电容应为40uF。 目前、仅存在20uF 电容。

如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
此致、
Aya
您好、Aya:
是的、我理解您的所有建议、但我的主要问题是:这些项目是否会阻止器件开启。 当我探测电路板时、Vref 的电压为0V。 我 附上了2组示波器图像、good_board.jpeg 是 TI 评估板、bad_board>jpeg 是我的定制板。 您将在图像中注意到、在我的电路板上、电路板似乎进入了睡眠模式(是否正确)、或者是否存在其他可能导致此行为的因素
电路板损坏


演示板

尊敬的 Mike:
请按照以下原理图检查清单、确保您的设计符合预期。
另外、如需了解未使用 DPM 功能时的简化系统、请参阅第10.2.2节。

e2e.ti.com/.../3326.BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist.pdf
此致、
Aya