This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238PEVM:输入电容器选择

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267200/tps566238pevm-input-capacitor-selection

器件型号:TPS566238PEVM

您好!  

我正在使用  TPS566238PEVM 进行设计、该设计的下一个规格是:

VIN = 3.3V 或12V  

Vo = 0.8V

Io=1.14A

数据表说明如何为 IC 选择输入电容器、您必须使用我下面展示的公式、其中数据表中的 fsw=600kHz、Vin=3.3V (最坏情况)、我假设 Vinripple 为0.1V。 因此结果是实现一个 Cin (min)=4.6uF

但是、我在 webench 中对电路进行了仿真、建议使用两个电容器: 其中一个是0.1uF (我同意、因为它能够更快地响应 IC 的电流需求)、另一个是47uF (我不同意)、在我看来、这个值太大了、占用空间会受到影响。 根据数据表、10uF 的电容器就足够了)。 Webench 假设的 Vinp-p=23.66mV 比我的假设更为乐观、因此我不明白它为输入电容器设置47uF 的原因。

我展示了 webench 解决方案、我已修改了电感器和输出电容器、根据数据表建议向我推荐它们:

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda:  

    数据表中的公式7可计算所需的最小电容器。  TI 建议在输入电压引脚 VIN 上使用30 µF 的高质量 X5R 或 X7R 输入去耦电容器。 输入电容器上的额定电压必须大于最大输入电压(对于您的情况、输入端预计为12V、我建议电容器额定值至少为25V)。 电容器的纹波电流额定值还必须大于应用的最大输入电流纹波。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我将使用两个并联的22uF 来达到值。 我还有一个关于这一点的问题、可以肯定的是、 如果我想确保输入电压电源的位置不是我的设计中的一个问题、 那么除了这两个22uF 电容器外、我必须添加100uF 电容器、或者我只能添加3x22uF 电容器才能达到这些100uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    该100uF 大容量电容器主要在您使用电源等电源在实验室进行测试时需要、并且用于绕过长引线。 否则、如果电源共同位于 PCB 附近、则不需要此大容量电容器、只需使用满足输入纹波要求所需的电容。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    阿莫德