This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:原理图和 PCB 审核

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255360/lm5176-schematic-and-pcb-review

器件型号:LM5176

大家好、我想回顾一下我们计划使用的 LM5176原理图。 我们可以通过私人聊天进行吗?  

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您使用 E2E 论坛、

    您可以使用论坛上的私人电子邮件发送原理图。 (单击我的姓名-发送私人消息)

    完成后请在此处留言、因为我不会像查看论坛内容那样定期查看论坛收件箱。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已共享所需的文件。 请检查您的聊天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    40度的相位裕度非常小-建议超过60度-请检查整个输入电压范围-无法进行检查、因为附件只是一个 pdf 文件

    VIN 连接错误

    原理图中的电流检测显示3乘以1k

    建议在 MOSFET 的栅极线路中添加一个0Ohm 串联电阻、如果需要在其中放置一个电阻器。

    建议在 SW1和 SW2上为缓冲器添加一个占位符。 因此可以在需要时放置元件、例如由于 EMI

    移动大容量电容器后面的 FB 连接-也可在 其后面添加另一个小电容器

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW1和 SW2表示的是(Q1和 Q2、如我的原理图中所示)、还是两个高侧开关(Q1和 Q3)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    将其从 SW1放置到 GND、并从 SW2放置到 GND -靠近 MOSFET。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错! 我想您指的是 MOSFET。 现在把它清除了。 更改后我会很快回复给您、并且 PCB 会

    现在谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我已经向您转发了 PCB。 请检查聊天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    注意:对于布局审核 、我们通常需要2-3天的时间。  

    那么、在这里我们是:

    -它似乎地平面从左侧(控制器)分离到功率级。
    这将限制 LM5176的接地、
    -电流检测电阻应通过开尔文连接方式连接到 CS 和 CSG 引脚

    - PGND (引脚19)应直接连接到去耦电容器 C19

    -将所有与 AGND 接地相关的组件直接连接到 AGND 引脚

    -散热垫上是否有过孔用于将散热垫连接到 GND 层进行散热连接。

    请查看数据表第10章中的布局建议。

    此外、这篇文章还提供了许多建议:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-1-identifying-the-critical-parts-for-layout

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-2-optimizing-hot-loops-in-the-power-stage

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-3-separating-differential-sense-lines-from-power-planes

    (+)四开关降压/升压布局提示4:栅极驱动和返回路径布线-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡





    ·海 很好!
    地平面似乎从左侧(控制器)分离到功率级。 这将限制 LM5176
    的接地 您能建议一些改善接地连接的方法吗? 另外、请检查私聊、因为我上传了更新后的板以供审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    Stefan 已向我转交了布局文件、我将接管该主题。
    我会查看更新后的电路板、并在1-2天内与您联系。

    非常感谢您的耐心。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    很抱歉耽误你的时间。
    我对 Stefan 提供给我的 Gerber 文件进行了审核、总的来说、布局对我来说很好。
    我注意到有一件事、我在哪里有问题要问您:
    接地平面看起来仍然分为几个部分。 现在、我不确定是否向我提供了最新的文件。 (您也可以在私人聊天中将它们发送给我)

    将所有接地连接在一起可以获得更好的散热器以及任何 GND 平面都不会产生漂移的好处。 例如、如果平面完全分离、则一个接地可能漂移到1V 电平、而另一个接地仍处于0V。 这可能导致系统不稳定。
    为避免漂移、最小连接应在所有接地层之间采用一条低阻抗路径。 如果您有可用空间、更大的平面连接会更好。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Niklas!  

    Ya、我没有提供更新的文件。 此 GND 已连接。