This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H:LM74502H

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265297/lm74502h-lm74502h

器件型号:LM74502H

您能否查看此原理图、了解有关使能电压或器件驱动器的任何问题? 逻辑输入最大为3.3V。

它被设计成一个用于50-56V LFP 电池系统的200A 开关、此系统被连接到 sol-ark 15逆变器上。

您能否也回复 tom.rust312@gmail.com -我的其他 ADR 可能会延迟。 谢谢!

photo.app.goo.gl/Lm8Be7CsoJ6hyrT58

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您联系我们。 让我回顾一下并在明天与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请在下面找到我的原理图审阅注释、

    1.  在 VS 到 GND 之间靠近 IC 的位置添加一个约0.1uF 的去耦电容器。 该电容器将有助于去耦电荷泵噪声、并提高 IC 的 EMI 性能
    2. 添加一个(0-10欧姆)与每个 MOSFET 的栅极串联的电阻器。 这些电阻器将帮助抑制 FET 栅极上可能由于寄生 FET 栅极电容和 路径电感而产生的任何振荡。
    3. 每个 Ciss =17.1nF 时、总共有8个 FET 由 LM74502H-Q1驱动。 因此、使用的电荷泵电容器(C8)值应等于或大于 = 10 x (8 x 17.1nF)= 1.368uF  
    4. 如果是汽车应用、而您的应用可能会受到输入瞬态的影响、您可以考虑在输入端使用 TVS。 有关 TVS 选择指南、请参阅数据表的"24V 电池保护应用的 TVS 二极管和 MOSFET 选择10.2.4部分。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 电荷泵电容 C8的额定电压应该是多少? 它是否需要为60V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    电荷泵电容器上将产生的最大电压 仅为13.9V。 因此、您可以考虑使用额定电压大于15V 的电容器。