This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:Battery Management Studio 无法与 BQ35100EVM 配合使用

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266018/bq35100evm-795-battery-management-studio-not-working-with-bq35100evm

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100BQSTUDIOEV2400

您好!

我在 Windows 10 Enterprise 中使用 BMS。 在启动和选择 BQ35100时、会列出它与  BQ35100不兼容。

当我接通时、它显示了一个非常短的刻度、但是该器件不再可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果出现一个窗口、提示您在启动 bqStudio 时选择器件、这意味着 bq35100没有与您正在使用的 EV2400正确通信。 如果 bq35100与 EV2400正确通信、bqStudio 在打开时将自动注册连接的器件并在仪表板上显示。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我按照指示操作。 但它不起作用。 使用错误的设置 J2和 J3时、是否会损坏 Eva 板? 设置"1S"时可以施加12V 电压。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、如果您使用12V 和1S 配置、可能会损坏电路板。 通常、每节电池的锂离子电池约为2.2V 至4.5V、因此如果您想 向 EVM 的 BAT+和 BAT-提供12V 电压、您可能想要了解2-4节电池的配置。 在 EVM 上、输入到 bq35100 BAT 引脚的绝对最大电压为数据表中提供的5.5V、因此需要正确配置 J2和 J3才能使其正常工作。

    https://www.ti.com/lit/gpn/bq35100 

    下面是电路的这一部分、您可以通过使用连接到 J3的电阻梯将12V 降至正确的电压。 这可以帮助您选择正确的配置。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺