This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS65941212EVM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266419/tps6594evm-tps65941212evm

器件型号:TPS6594EVM

大家好:

我的 TPS65941212EVM 无法连接 PMIC GUI、仅 MCU 可以连接、PMIC 无法连接、并且 我发现 nRSTOUT LED (D5)亮起、我确认 EVM 板正常、因为当我下载错误的.json 文件时、我的 EVM 出现了 此问题。

您能告诉我如何解决这个错误吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    您是否可以尝试将使能引脚下拉为低电平、在接通电源之前请先将其拉低?

    还可以尝试这些 I2C 地址0x28、0x2C 和0x48。

    有了这个.json 文件、I2C 地址可能已更改或转移到了 SPI。 目前为止、没有中断、因此除了 MCU 无法连接外、PMIC 似乎没有任何问题。

    此致、

    尼古拉斯