This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:斜坡补偿&UC3842上出现异常行为

Guru**** 2509905 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265259/uc3842-ramp-compensation-strange-behaviour-on-uc3842

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件:UC3845UC3843

我们正在使用 UC384*系列构建 MPPT 跟踪器。

跟踪器的电压范围为100V 至300V、输出恒定电流、电压限制为350V。 电流在初级侧(10A 峰值)进行调节、因此 输出自然会根据可用的电流和电压而变化。

电路似乎运行良好、但我想将开关频率增加到大约50kHz。 每当我经过10kHz 左右时、我开始看到脉冲在紧接着启动和停止、或者出现某种抖动、使 MOSFET 温度升高。 我试图钳制感应电压反馈、认为它可能是噪声、但问题仍然存在。

此处我们可以看到栅极信号(蓝色)和振荡器斜坡(黄色)。

在这里、我们可以看到栅极信号和电感器电流。

我 相信这是补偿方面的问题。 交换到 UC3845可以解决奇怪的脉冲行为、但我自然被限制在50%的占空比。 它似乎只是在必要时跳过执行全宽度脉冲、而不会降低占空比。

我将在 C = 100pF 且 R = 150K 时使用以下补偿方案

我也曾尝试使用功率级设计器工具、但似乎更适合离线转换器? 或者也许我不确定应该注意什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了所有补偿、手动将 COMP 引脚连接至可变电压源、以便根据峰值电流复制软启动。

    同样、使用 UC3845、我能够按照预期调整占空比、

    使用 UC3843、就在启动后、它会继续每隔一个脉冲就跳过一次。 我在犹豫为什么 IF 这样的行为!

    特写:

    在关断时和开/关时似乎会有很大的反向电流、这似乎与网络周期上没有出现。 我们只能想象这是因为电感器上的电流尚未下降到零。 二极管和 MOSFET 都是 SiC、因此我不认为反向泄漏是问题的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决-它是由周期到周期电流限制引起的、在电感器有足够时间完全放电之前脉冲开始后(在高占空比下可见)

    减小电感器尺寸使我能够很好地达到50+KHz、如果脉冲接近、则重复相同的行为。 UC3845似乎运行良好、作为占空比限制、它自然会强制电感在以下脉冲开始之前完全放电。