This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:UCC27624脉冲尖峰VDD Ω+ 3V与UCC27524脉冲尖峰VDD Ω+ 0.3V规格书信号确认。Ω

Guru**** 2382510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266026/ucc27524a-q1-ucc27624-vdd-3v-ucc27524-vdd-0-3v

器件型号:UCC27524A-Q1

规格书里面27624短时脉冲VDD º+ 3V未写rerepeatitive(图一),27524有标注rerepeatitive脉冲(图二)。º

图一

图二

请确认27624的200ns脉冲是否为单次还是与27524一致的重复信号,如为重复信号请说明一下信号具体频率。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    它们的测试方式相同。 它们都是"重复"的。

    至于频率、此规格不应取决于频率、仅取决于事件的振幅和持续时间。

    谢谢。

    A·M·