请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611D 主题中讨论的其他器件:BQ24295、
大家好、浏览过 BQ256xx 和 BQ24295器件后、我感觉 BQ25611D 非常适合我的应用。 我有几个操作问题、我无法从 d/s 中100%确定。
- OTG 5V 输出是哪个引脚、PMID 或 VBUS
- 仅使用电池时、如果 VBAT > VBAT_DPL 和 OTG 被禁用、OTG 输出引脚上是否存在漏电压
- SYS 是保持在电源适配器和电池上还是 SYS 在没有适配器时跟踪 VBAT
- OTG 输出是否存在实现稳定性所需的最小电流消耗
提前感谢!
大卫