This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:您能快速回顾一下这个原理图吗?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264174/lm3410-could-you-give-me-a-quick-review-of-this-schematic

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92692

这是一种8-LED 5V 输入350mA 最大输出设计。  

从 C:/Users/ERICST~1.ban/AppData/Local/Temp/Neutron/ElectronFileOutput/83224/sch-5a5b68b7-665e-4f45-8b1f-9199d7c59e68/LM3410X v1.sch 进行2023年8月28日12:21 PM 导出的零件清单

数量

器件

封装

个器件

说明

CVVALUE (CVVALUE)

左值

MANUFACTUERR_PART_NUMBER

制造商零件编号

MFR_名称

MPN

OC_Farnell

OC_纽瓦克

封装

右值

供应商

1

0402_100K0_1W16

0402_100K0_1W16

RESC1005X40

R1

电阻、SMD、10K Ω、1%、1/16W、0402

RMCF0402FT100K

堆叠极

100k

1

0402_10UF_10V_X5R

0402_10UF_10V_X5R

CAPC1005X85N

C1

SMD 电容器 X5R (EIA)及电容:10uF Tol 超过20%。 额定电压:10V 直流

10 μ F

ZRB15XR61A106ME01D

村田市

1

0805_4_7UF_25V_X5R

0805_4_7UF_25V_X5R

CAPC2012X145N

C2

4.7µF±10% 25V 陶瓷电容器 X5R 0805 (公制2012)

4.7 μ F

C2012X5R1E475K125AB

TDK

1

1020_0R549_1P_2W

1020_0R549_1P_2W

RESC2550X70N

R2

电阻器、电流感应、0R549、1%、1020

RCWE1020R549FKEA

威世达勒

0.549

1

1206_2_2uF_25V_X5R

1206_2_2uF_25V_X5R

CAPC3216X180N

C3

电容、陶瓷、2.2UF、25V、X5R、1206

2.2 μ F

C3216X5R1E225M

TDK

2

4.7UH_3A_43MOHM

4.7UH_3A_43MOHM

MSS6132-472

L1、L2

4.7 μ H

MSS6132-472

线艺公司

1

DFLS120LQ-7

DFLS120LQ-7

DFLS120LQ-7

D1

DFLS120LQ-7

二极管 INC

1

LM3410XSD

LM3410XSD

DFN300X300X80-7N

U1

恒流升压和 SEPIC LED 驱动器

LM3410XSD

-

11N9218

DFN-6

美国国家半导体公司

2

导线_CONN

导线_CONN

导线_CONN

J1、J2

DNP

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想了解使用 SEPIC 电路的原因。 是否可以在此应用中使用升压转换器、因为8LED 输出绝对高于5Vin?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许,但评估板是 SEPIC 所以我试图接近它。 这是唯一的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出高于输入电压、则不必使用 SEPIC、因为它具有更高的成本、更低的效率和更高的电压/电流应力。 增压正常。  

    然而、实际的 LED 规格和 VF 电压是多少? LM3410只能支持 Vo<= 24V、这意味着每个 LED 的 VF 绝不能高于3V。   

    然而、由于电流限制、无论是升压还是 SEPIC、TPS3410都无法提供如此高的功率。 下面显示了一个简单的计算方法、其中考虑5V 输入电压和 24V 350mA 输出。  SEPIC 还没有考虑效率。 对于升压、假设效率为80%(在实际应用中可能会更低)。   

    您还可以使用数据表中显示的公式进行计算。 为了降低纹波电流、在计算中选择了10uH 的电感器、4.7uH 会产生更高的峰值电流。  

    您可以考虑将 TPS92692或 LP8868 (预发布版)用于更高电流的另一种方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很有趣、我还没意识到 SEPIC 电流会这么高。 您可以共享您的电子表格吗? 我要坚持使用 lm3410、我只是尝试按照其限值进行设计、以便降低电流。 我要使用的最大 LED 上的最小电流的 IFW 为100mA、VFW 最大值为3V。  那么、或许我应该切换到升压拓扑并将我的电流限制为200mA。 在这种情况下、我想我将遵循数据表首页的典型升压原理图、重复使用我用于 SEPIC 的元件。  可能会将该电感器增加到10uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要更改为升压、看起来我只需要移除阻断电容器 C3和第二个电感器 L2就行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM3410-effienciency-calculation.xlsx

    供参考。 有关电流的快速计算;您可以参阅数据表中的公式进行详细计算。  

    您还需要更换具有可接受电压和电流容差的其他器件、例如二极管和输出电容器。 请确保 SW 电压始终在建议的运行条件内。  

    此致、  

    晓光